结果:找到"单片机 互联网",相关内容1000条
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 【暑期训练营进阶班】导轨式多路开关-部分总结
- 先说一下,在进行这个训练之前,我没有做过物联网相关的项目,买过8266也只是用别人的程序做的粉丝显示器。这次机会让我有了一些收获,看到了更多的设计思路,人与人的设计是不同的,就算照搬也会有自己的想法在里面。训练为了安全推荐都DC5V供电,我在前段时间接触了一点点电源设计有关的,在以前翻车的基础上优化了一下,正常使用是没有问题的,至于更详细的参数,示波器在老家地下室,探头也只是普通的暂时就测不到了。所以我直接过载测试电源。选型也有讲究,做项目,稳定性,性价比,供货量,成本等等都得考虑,这次决定使用AT指令,从3080直接降到不可二次开发的3060,成本省了挺多。尽量选择自己熟悉的芯片,也尽力熟...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 物联网 单片机 发帖人:66ccff 发帖时间:2020-08-26 20:16:00
- 【立创暑假训练营进阶班】获奖心得
- 获奖工程开源链接https://oshwhub.com/leichaolin/wu-lian-wang-ma-tuo-ju在这里我想用一句座右铭来表达我这个作品赢不赢无所谓,输不输得起才重要!我很意外这次能获得我们立创暑假训练营进阶班优秀学员,本想拿一个结业证书就行了,没想到还拿到了优秀学员。在这里我承认我的工程其实也不算特别优秀,我自己水平能力也有限,但是我在这次培训中认真学习了很多经验和意见,在方案设计的时候,我还用一个本子写了一面功能规划,正所谓笨鸟先飞。从之前工程自动布线,忘记敷铜,元件随便放(反正都能用的心理),到手动布线考虑高速信号,差分走线,过孔电感量等等一系列专业技能掌握。我...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 单片机 物联网 发帖人:小雷DIY 发帖时间:2020-08-26 15:27:00
- 暑期训练营进阶班参加心得
- 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
- 【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
- 活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!首先简介:CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100M以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网。如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121,CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程,CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 单片机联网 CH395 CH9120 CH9121 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-08-16 10:43:00
- 从“工业互联网”到5G光模块市场和技术
- 从“工业互联网”到5G在刚刚过去的两会期间,一个被广泛关注的概念——“工业互联网”于今年首次被写入政府工作报告。“工业互联网”由GE公司最先提出,其核心思想为实现互联网与机器设备的结合,利用对机器运转产生的大数据分析,提升机器的运转效率。诸如西门子、海尔、格力等传统制造业龙头,利用现代通信技术,逐渐形成“制造业+互联网”的经营模式;而谷歌、微软等互联网企业,现在也开始沿着“互联网+制造业”的方向,进军消费电子产品、无人驾驶等行业。上述两种路径分别形成了未来工业互联网的雏形,而这和阿里巴巴总裁马云提出的“新制造”概念不谋而合:制造业不会消失,只有落后的制造业会消失。在当前更重视制造业的政策环境...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 工业互联网 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-22 15:55:00
- 基于STC89C52单片机的智能家居的设计
- 【摘要】本系统采用STC89C52单片机作为主控核心,搭配三杯风风速传感器、红外对管、PM2.5传感器、温湿度传感器等模块,设计了一款智能家居系统。通过温湿度传感器对室内环境的舒适度(包括温度和湿度)进行实时监测,与人为预先设定好的阈值进行比较,动态地调节加湿器的开关及空调的温度。同时,通过三杯风风速传感器定时捕获室外风速的信息,若风速超过一定阈值,系统驱动电机,关闭窗户,从而避免外界尘土或者刮风下雨等恶劣气候影响室内环境。此外,为了更好的适应抵抗力较差的老人和婴儿,本系统添加了对室内空气的监测。通过PM2.5传感器定时检查室内空气的质量,并根据PM2.5浓度的高低,自动化地驱动空气净化器的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:25:00
- 基于51单片机的智能水温控制系统的设计
- 摘要:习近平主席说过,2020年我们应全面进入小康社会,21世纪以来,我国的第三产业迅速发展。但随着社会的进步和科技的发展,人民对物质和精神文明的需求不断增加,尤其是生活水平和生活质量的要求越来越高,甚至直接影响着社会工业生产的发展,而水温控制系统早已成为我们生活的不可或缺的一部分,水温控制技术产业在我们日常生活中应用的范围极广。水温控制系统以智能化数字管理为主,设计出的系统能够准确显示当前温度,能根据要求调整水温,设置高温预警线,具有高温报警,定时加热等基本功能。当智能水温控制系统采集到的水温度低于标准值时,自动控制加热源对水进行加热,反之当采集到的水温高于标准值或等于标准值时,结束加热。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:20:00
- STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
- 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
- 参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):秦波2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统5.简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。8.拟用到的EDA工具软件名称...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 单片机 互联网 发帖人:心迹难寻 发帖时间:2018-05-30 22:29:00
返回